This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4500:如果使用缓冲级、V+是否需要端接电阻 Rt?

Guru**** 1565925 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4500, THS4561, LMV796
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059357/ths4500-is-a-termination-resistor-rt-necessary-for-v-if-a-buffer-stage-is-used

器件型号:THS4500
主题中讨论的其他器件: THS4561LMV796

我计划在 THS4500的 V+处使用缓冲器、如下所示。  

是否需要数据表中指定的 R3之前的端接电阻器? 如果是、在没有源电阻的情况下如何确定该值? 最后、数据表建议 R3 = 487欧姆、R4 = 523欧姆。 但是、当我计算数学运算(也通过测试确认)时、我得到的增益为~0.93。 理想差分放大器的仿真和公式表明、R1=R4=R2=R3应提供接近1的增益。 THS4500是否存在我出错的问题、或者数据表中的测试条件是否与 我之前问题的回答中建议的不同

以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV796仅为17MHz? 如果您将其用作直流偏置路径、则不需要端接 R、但可以将其识别为其输出阻抗斜升至17MHz 以上、则增益平衡将消失。 也许您应该只描述您要做的事情? 您的信号输入在哪里、如果实际上是 LMV796为什么要使用如此快速的 FDA、不妨看看 THS4561

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用输出介于0-2V 直流之间的霍尔效应传感器、因此我实际上并不关心高频效应。 位置的变化相对缓慢、并且将是一个模拟信号。  我要添加 FDA、因为输出信号需要 在较长的线束上传输。 正如您所说、我将查看 THS4561。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parashar、您好!

      一致认为、不需要端接 R。对于该配置、它用于阻抗匹配和保持两条路径之间的平衡。 Michael 提出了一个很好的观点:保持平衡对于 FDA 至关重要、因此在比 LMV796规定的频率更高的情况下、输出阻抗将发生变化、这将影响 FDA 的同相和反相输入电阻之间的平衡。  

      对于电阻器配置、该表重点介绍了平衡配置。 强烈建议使用数据表中指定的反馈电阻器、但可以根据您的增益要求+任何源/之前器件的输出电阻来调整输入电阻器。 相反、我建议按照数据表中描述器件增益为1且使用392反馈电阻器的图的设置进行操作。  

    谢谢、

    Sima