This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277:OPA4277输入脉冲信号、充电过程开始

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4277, TLC2254, TL064, OPA4132, OPA4188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059504/opa4277-opa4277-input-pulse-signal-and-the-charging-process-occurs

器件型号:OPA4277
主题中讨论的其他器件: TLC2254TL064OPA4132OPA4188

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

电源电压为±5V。
输入电压为3V 脉冲信号、高电平持续时间为1.6ms、周期为1.2s。

当 IC46使用 OPA4277时、将会出现充电现象(如下图所示)、

当移除高通滤波电容 C476时、充电过程消失、电路正常、

将 OPA4277替换为 TLC2254或 TL064 (C476的高通滤波电容器未移除)时、充电过程消失、电路正常。

我尝试将 OPA4277替换为 OPA4132或 OPA4188。 问题仍然存在。

我不明白为什么可以用 TLC2254代替它、但不能用 OPA4277替换它?

有问题的图片:

普通图片(图中为黄色线条):

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    使用+/-5V 电源时的3V 输入脉冲会使 OPA4277恰好处于其共模电压(VCM)限值。 它不是轨到轨输入运算放大器、而 OPA4132和 OPA4188也不是。  如果您可以 将输入电平降至2V 或2.5V、并查看充电是否仍然发生、这将是有用的信息。 如果在较低的输入脉冲电平下仍然发生这种情况、则 VCM 范围不是问题。

    另一种可能是 OPA4277的输入偏置电流。 OPA4277是一款双极输入运算放大器、其输入电流将远高于其他运算放大器。 同相输入的输入偏置电流返回值为10兆欧、使用 C476 100nF 电容器可能会导致较长的充电时间常数。 尝试将10兆欧电阻降至1兆欧姆甚至更低、并按比例增加耦合电容器。 如果时间常数下降、则偏置电流是充电特性的原因。

    OPA4188是一款 CMOS 输入运算放大器、其低失调电压依赖输入开关技术。 尽管其平均输入电流可能很低、但它将具有与开关功能相关的瞬时峰值电流。 因此、它也可能显示充电行为。 OPA4132是具有相对恒定的低输入电流的 JFET 输入运算放大器。 我不知道为什么它不起作用、除非它是 VCM 问题。 它的最大正 VCM 为(V+)- 2.5V、在本例中为+2.5V 最大值。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程