This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器输入偏置/偏移电流的方向

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059567/direction-of-op-amps-input-bias-offset-current

器件型号:TLV9062

你(们)好

有关运算放大器输入偏置/失调电流的几个问题:

  1.  根据我的理解、输入偏置电流是输入晶体管的基极电流、因此负输入和位置输入的偏置电流方向应该相同? 对吗? 对于 NPN 输入晶体管输入级、它应该是运算放大器的流输入、如下图所示。 如果我错了、请纠正我的问题。
  2. 如果偏置电流只有一个方向、那么为什么数据表规格中的值将同时为正值和负值?
  3. 偏置电流会有一定的电平不匹配、例如 IB+=160nA 和 IB-=120nA、那么数据表中"偏置电流"的定义是什么? 我的理解是 IB=(160+120)/2=140nA。
  4. 在这种情况下、偏移电流应为 IOS=160nA-120nA=40nA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 TI 高精度实验室的更多问题。

    training.ti.com/.../1100-L - Vos 和 Ib -实验- slides_0.pdf

    在输入偏置/偏移电流部分中、计算公式如下所示、我的问题是:

    1. 为什么 Vib=Req*IB+Rin*IB? 而不是 Vib*IB-Rin *IB? REQ 主要显示负输入中的电压。
    2. 为什么 REQ=R1//RF?
    3. 我们是否应该使 Rin=Req=R1//RF 来大大减少输入电流效应? 如何在此类配置中计算 Vib?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对于具有 BJT 输入的运算放大器,偏置电流实际上是基极电流。

    2.具有轨到轨输入的 BJT 运算放大器可能同时具有 NPN 和 PNP 晶体管;总电流可能为正或负。 CMOS 运算放大器输入不需要任何直流输入电流即可运行;输入偏置电流是来自 MOSFET 栅极和 ESD 保护二极管的泄漏电流;这也可能朝任一方向流动。

    每个输入引脚有一个偏置电流。

    4、是的、偏移电流是两个偏置电流的差值。

    电流沿相同方向流经两个电阻器。

    2. REQ 是输入偏置电流流经的有效电阻。 从输入引脚的角度来看、R1和 RF 是并联的。

    如果我们假设偏移电流为零、 因此、两个输入端的有效电阻应相同、以便两个电阻上的压降(由偏置电流引起)相同、从而使两个输入端看到相同的误差电压、从而消除误差。 您不会计算 Vib;只需确保电阻相同。 (如果失调电流不为零、则必须对其进行校准并调整电阻器。 但在实践中、如果您关心、只需使用具有低偏置电流的运算放大器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    感谢您的回复。 这很有帮助。

    仍然不完全理解输入偏置电流的定义。 以 NPN 晶体管类型输入级为例。

    每个晶体管的基极电流不能完全匹配、因此流入每个晶体管的实际基极电流应该是相似的电平、但并不完全相同。 如 IB+=140nA 和 IB-=160nA。 在这种情况下、偏置电流和失调电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏置电流为140nA 和160nA。 偏移电流为20nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明

    但在数据表中、只会给出一个偏置电流规格、Ibias 规格是如何根据每个基极电流计算的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    在一个样本的示例中,IIB 有两个数据点,140nA,160nA。 IIO 有一个数据点、20nA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指定了典型值和/或限值。 每个偏置电流值应接近典型值。 每个偏置电流值都保证在限制范围内。