This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2320:OPA2320AIDRGR 的寿命?

Guru**** 2814035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059120/opa2320-lifetime-of-opa2320aidrgr

器件型号:OPA2320

下午好!

我在其中一个电路板中使用 OPA2320AIDRGR、该电路板也计划用于其他产品。 但我收到了停产团队的反馈、认为此组件存在停产问题(2028)

我们的 IC 至少需要7年的可用性、并且此 IC 的估计 EOL 为2028。 您是否认为您可以为我检查此问题、如果是、您是否可以建议使用另一个组件来替换此问题?  

此致、

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    我在产品营销方面介绍了该器件、我们没有计划停产。 目前 TI 的停产政策是:

    标准产品寿命的内部政策

    我们的指南规定、如果  存在以下三种条件之一、TI 标准产品将不符合淘汰条件:

    • 该产品在过去五年内有过任何销售(汽车或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以制造并已投入生产不足10年。
    • 产品当前有任何客户需求。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html 

    此致、

    Tyler Noyes  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将与我的 EOL 团队核实、他们在那里获得了有关此组件将在2028年停产的信息。