This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6211:通过上电进行锁定

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1058704/lm6211-latchup-by-power-up

器件型号:LM6211

我使用 LM6211MF 作为基准电压的缓冲器。 它由直流/直流转换器提供±5V 电压。 输出上有一个2.2uF 和一个100nF。 这已经存在多年了、现在我们更改了直流/直流和中的输入  

上升速度要慢得多。 在本例中、LM6211的输出和输入将达到+5V。  

如何解决问题?

我是否需要更改运算放大器。 这是最简单的解决方案、还是我需要调整电路?

LM6211的主体是 SOT23-5。

感谢你的帮助。

Rubin Müller ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rubin、您好!

    5V 输入和5V 输出确实超出了输入共模电压、但5V 可以是该输入的正确输出。 是否确定 LT 部件未提供5V 电压?

    5V 是否会随时变为正电压?  您能否在加电期间捕获+5V、-5V、引脚1、引脚3的运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    我断开了 LT 和 OP AMP 之间的线路、在本例中、OP 的输入和输出端也为5V。

    如果我更改电源电压、电路正常。 它直接取决于电源电压的压摆率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rubin、

    我认为输入(IN+)接近于5V。  如果为 true、则如果输出直接连接到 IN-、运算放大器可能会卡在5V。 有输入到输入二极管可防止 IN+变为低电平。 但是、我希望 IN+更接近4.3V (在连接 Vref 的情况下)。  

    可以在反馈中添加一个电阻器、因此 Vref 可以下拉 IN+并释放锁存状态。 选择一个足够大的电阻器、使 Vref 具有足够的灌电流来使 IN+变为低电平。 为确保稳定性、添加一个与新电阻器并联的10pF 或高电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    感谢你的帮助。

    我已经在一个电路板上进行了测试、它正在工作。 因此、我将在问题解决后关闭该问题。

    此致  

    Rubin