This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:电气特性测试电路

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, TLC393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059319/lm2903-electrical-characteristics-test-circuits

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: TLC393

我正在尝试在产品数据表的第10页上测试 LM2903的电气特性。 我尝试测试的一些参数(输入失调电压、大信号差分电压放大等)给我带来了麻烦。 我想知道如何正确测试这些 特性、或者是否有任何针对这个器件的测试电路专门用于获得这些参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我们用于测量这些参数的实际测试系统被视为知识产权、因此我们无法为您提供准确的电路。 与运算放大器相比、测量比较器更具挑战性、因为输出不是线性的、在"运算放大器环路"中进行测试时需要将数字域转换为模拟域-并且会增加一些误差。

    但是、TLC393 (p 7-9)等旧数据表提供了测量完成方式的示例。 最基本的方法是对输入应用精确的三角波、并确定跳闸点在上升和下降斜坡上的位置。

    从零开始的两个跳变点的平均值是偏移。 两个跳变点之间的差异是迟滞。

    本 TI 实验室演示可能会帮助您解释具体说明

     TI 高精度实验室-比较器

    测量"大信号差分电压"最困难、因为它需要精确(可重复)测量失调电压、因为您需要偏移电压的小百分比偏移。