This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6214:如何选择 DSL 线路驱动器或 PLC 线路驱动器来与 DP83TC811配合使用、从而在同轴电缆、电话线和普通电缆上实现宽带传输?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1058860/ths6214-how-to-choose-dsl-line-drivers-or-plc-line-drivers-to-cooperate-with-dp83tc811-to-achieve-broadband-transmission-on-coaxial-cables-telephone-lines-and-ordinary-cables

器件型号:THS6214
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

①If 使用了上述 DSL 线路驱动器和 PLC 线路驱动器、能否完成通信传输任务?

②If 线路驱动器可用于实现目标、您能否帮助选择与 TI 相关的线路驱动器?

③If 上述方案不可行、您是否有推荐的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeshan、您好!

     以确认您是否希望线路驱动器跟随收发器? 您将需要一个能够在30sMHz 中实现100Mbps 和带宽的线路驱动器。 您是否对线路驱动器有增益要求?  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等了很久! 实际上、这次我遇到了一个问题! 您是否有适合 DP83TC811的推荐线路驱动器? 我们将来可以通过电子邮件进行沟通吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeshan、您好!

     我已接受您的朋友请求。 您可以通过私人通信回答上述问题或提供原理图/方框图。

    谢谢、

    Sima