This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:OPA189阻抗值问题

Guru**** 2988470 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, OPA192, OPA191, OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1058793/opa189-opa189-impedance-value-issue

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件: OPA192、 OPA191、 OPA196

尊敬的先生:

你好、

请找到所附的电路图。

实际上、我们使用的是 opa189。

我们为 10M 欧姆选择输入电阻值、并从 Fluke 源表提供1V 的已知输入电压 、然后 测量 OAM 6引脚的输出电压、从而获得1.005至0.995的波动。

如果 我们测量 IN7+和 IN7-的电阻值、 则得到17.2至21.2 M 欧姆(使用10M 欧姆1%容差电阻)

 

在同一情况下、我们将电阻器更改为10千欧 、值在0.9999至1.001之间波动(仅2mV)。

实际上、我们的要求可接受的波动低于4mv 、同时输入阻抗为10M Ω。

请制作必要的图片以供您参考。

 

此致

例如 Rajendhran