This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:XTR105 MTBF 测试数据

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR105, XTR101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059096/xtr105-xtr105-mtbf-test-data

器件型号:XTR105
主题中讨论的其他器件: XTR101

您好!

是否有适用于 XTR105 MTBF 的任何测试结果数据。如果有任何可用、您能否与我分享。

之前、我们将 XTR101用于 RTD 转4-20mA 回路电流发生器、由于更好的价格和可用性、我们转而使用 XTR105。 转换到 XTR105后、与 XTR101相比、我们面临大量现场故障。

我想知道 XTR105的 MTBF 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udhay、

     我想知道 XTR105的 MTBF 数据。

    以下是 XTR101器件中的 MTBF 数据:

    您应该能够从下面的链接中找到其他信息。  

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?OPN=XTR101AU&CPN=&partNumber=xtr101#resultstable

    转换到 XTR105后、与 XTR101相比、我们面临大量现场故障。

    您能描述一下 XTR105中故障的性质吗?  XTR105 和 XTR106 是非常相似的4-20mA 变送器产品、其电源电压范围为7.5V-36V。  XTR101的电源电压范围为11.6V 至40V。 如果我们能够帮助您找出故障的根本原因、请告知我们。  

    如果您不喜欢在公共论坛中描述故障事件、可以通过 E2E 论坛申请"友谊"请求。 建立链接后、我们就可以私下交换消息。  

    最棒的

    Raymond