This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:输入电压范围

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1411, ISO224, ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1059076/iso124-input-voltage-range

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件:AMC1411ISO224

大家好、

在第4页"6.3建议运行条件"中、 模拟输入电压为±10V
但第5页"6.5电气特性"的输入电压为±12.5V
哪一项是正确的?
输入为10.24V 时是否有任何问题?

www.ti.com/.../iso124.pdf

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    从技术上讲、它们都是正确的。  第4页基本上只是告诉您建议的条件是什么。  第5页让您知道、从输入到电源轨必须具有~2.5V 的余量。  只要电源为+/-15V、ISO124输入端的10.24V 电压就不会出现问题。  这是一个新项目吗?  如果是、您会考虑使用 ISO224还是 AMC1411代替 ISO124吗?