This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2251:OPA2251的+INx 和-INx 端子之间是否有任何二极管、如 OPA2187输入?

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2251, OPA2187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1058797/opa2251-is-there-any-diode-between-inx-and--inx-terminals-of-opa2251-like-opa2187-inputs

器件型号:OPA2251
主题中讨论的其他器件: OPA2187

大家好、

我的一位客户正在考虑将 OPA2251用于他们的新产品。

此时、他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问: OPA2251的+INx 和-INx 端子之间是否有任何二极管、如 OPA2187输入?  

  我们需要支持多路复用器的高电压运算放大器。

非常感谢您的答复。   

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    我找到了原始的 OPA2251设计审查原理图、其中未显示两个输入之间的任何背靠背钳位二极管。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您的回复。

    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。