This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:图31

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1058672/ina220-figure-31

器件型号:INA220

您好!

在数据表图31中、除了负载电流外、到达13.7kW 的电流还会流经太阳电阻器。
为了仅测量负载电流、我的客户认为连接应该是正确的。
TI 是否同意这一点?


此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    我现在将对此进行回顾、并将在一天结束时作出回应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuhiko、

    TI 同意客户建议的 VBUS 连接。 如果 VBUS 引脚连接到分流器的源极侧、那么进入13.7k 电阻器的泄漏电流将不会流经分流器、因此 INA220将不会感测到该电流。 因此、INA220将仅感应真正的系统负载电流。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    感谢您确认行程。

    此致、

    希拉诺