This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:与 TPS2660一起工作时 INA280的位置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA280, TPS2660, INA303, INA302, INA301, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1058877/ina280-location-of-ina280-when-operating-with-tps2660

器件型号:INA280
主题中讨论的其他器件: TPS2660INA303INA302INA301INA381

支持团队、

下面是该设计的当前配置。 由于 TPS2660电流测量的容差为8.5%、因此我们计划在外部实施 INA280。 您能告诉我 INA280的最佳位置是什么吗? 它是位于 TPS2660的输出还是位于 TPS2660的输入端。 我提出的原因是当 TPS2660关闭时、INA280的引脚5将悬空。 只需检查安全操作、

请忽略显示的仅供参考的 R1值。 根据我们的电流计算、我们将使用50m Ω。

期待很快收到您的回复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 INA280输出用于电流限制、这是电路的一个关键功能、因此在所有情况下(包括 TPS 关闭时)、能够提供确定性值可能是一个好主意。

    这意味着我们可能不希望 INA280输入随时浮动。 为避免这种情况、如您所述、将其移至 TPS 的上游是一个选项。 另一种是具有下游的虚拟负载。 这可能是您可能已经具有的电阻负载。

    请注意、可能需要交换 INA280输入。 否则、其输出将卡在接地。 进一步、原理图显示输出引脚直接连接到 IMON 引脚、这可能是正常的、但 IMON 输出将被覆盖。

    如果集成比较器使设计更简单、我们提供了这种类型的电流感应放大器。 例如 INA381、INA301、INA302和 INA303。

    此致、Guang