This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:将 BUF602用于单位增益 Sallen 密钥 LPF

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF602, TINA-TI, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128042/buf602-using-buf602-for-a-unity-gain-sallen-key-lpf

器件型号:BUF602
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA695

大家好、

我希望 使用 BUF602构建单位增益 Sallen Key LPF、以便将32MHz CMOS 时钟转换为32MHz 正弦波。

由于 BUF602实际上没有同相和反相输入、我不确定如何进行 IC 连接...

这似乎是合乎逻辑的吗?

谢谢!

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    我将首先尝试执行相位稳定性分析。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的提示

    尽管我不完全 理解您通过 相位稳定性分析所指的内容

    您是指电容 负载下的稳定性吗?

    总之、我已经对电路进行了仿真(有一些微小的变化)...有什么想法吗?

    谢谢!

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    首先、为了确认仿真也在 TINA-TI 中运行:

    e2e.ti.com/.../nir_5F00_buf602.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您仔细检查设计

    关于响应图、频率范围有些奇怪...-3dB 点应在30MHz 左右

     您 提到的相位稳定性分析怎么样?

    再次感谢、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    频率响应正确。 这只是一个扩展问题:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的相位稳定性分析:

    e2e.ti.com/.../nir_5F00_buf602_5F00_1.TSC

    我希望我没有犯错、但我认为1.8dB 的增益裕度相当小。 为了实现稳定运行、增益裕度应大于10dB。 这至少是通用的经验法则。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我将尝试在实际生活条件下构建和测试它、

    感谢您的仿真!

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    您可以通过在 C4和 BUF602的输出之间插入一个小电阻来提高稳定性。 !0...20R 可能已经有所帮助。 但这当然会以牺牲滤波器曲线为代价。 曲线将变得不太陡峭。 您可以轻松地对此进行仿真。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我已经尝试了其他一些东西...插入另一个滤波器级没有问题、因此我降低了电容器值、并将截止频率推至46MHz 左右、以避免衰减第一个32MHz 和谐。

    您能否  使用新设计运行相位稳定性分析?

    感谢您的帮助!

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    增益裕度现在为3.9dB。 因此看起来更稳定一些。

    您是否已经考虑过使用无源 LRC 低通滤波器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    由于我的输入源无法处理50欧姆负载、因此需要输出缓冲器。 无源滤波器对我们不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    为什么不使用类似的布置

    "BUF602 + LRC 低通滤波器+ BUF602"?

    LRC 低通滤波器不一定要采用50R 技术设计。 200...300欧姆也可以。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的提示...这是这样的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    是的。

    您可以在 www 中找到大量合适的无源 RLC 低通滤波器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很好、我会尝试...再次感谢您的支持!

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看您的 RLC 滤波器-看起来像2个二阶级联?  

    这是第一个阶段、  

    然后两者加在一起、我想对于30Mhz 目标来说、这看起来是可以的、  

    这里是一个更经典的三阶0.2dB 切比雪夫型、我更喜欢小型串联输入和大得多的最终 R -您可以使用第二个运算放大器(如 OPA695)来恢复该增益损耗。  

    将其输入 TINA 中、可实现更高的标准衰减-您将注意到、在100MHz 时、这会降低30dB、而2个二阶级仅降低20dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您分享知识

    这是我获得的最便宜的10dB  

    我可以将 R4 500R 电阻器增加到5k 吗? 这将有助于降低带内损耗。

    我真的不想在我的设计中添加新的放大器来补偿带内损耗...

    非常感谢!

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    [引用 userid="348150" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1128042/buf602-using-buf602-for a-unity-gain-Sallen-key-LPF/4203482#4203482"]我能否将 R4 500R 电阻器增加到5k?

    运行仿真、您将看到

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是这样做的

    看起来还可以...但我不确定我是否没有弄乱其他参数...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    (尤其是)在 HF 电路中、保持低源阻抗通常是一个好主意。 对于非常低的频率(由于 L2)和非常高的频率(由于 C3)、情况就是如此。 但在 L2和 C3的谐振频率下、OPAMP 的输入可以看到高阻抗峰值、这会使电路对噪声和 EMI 敏感。 R4将抑制该谐振、并在您的情况下将阻抗峰值限制为500R 或5k。

    运行一个仿真、显示 OPAMP 输入返回的输入阻抗。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    明白了、再次感谢!

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    您可以看到、500R 和5k 之间没有相关差异:

    e2e.ti.com/.../nir_5F00_buf602_5F00_2.TSC

    Kai