This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:使用 LM2904BIDR 替代 LM2904AVQDR 时出现问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, LM2904, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132584/lm2904b-problem-when-using-lm2904bidr-to-replace-lm2904avqdr

器件型号:LM2904B
主题中讨论的其他器件:UCC28951LM2904

您好!

我的客户在使用 LM2904B 替换 LM2904AV 时遇到问题、如下面的原理图所示、客户使用 LM2904通过 UCC28951对 PSFB 进行电流和电压采样。

使用 LM2904B 时、他们发现输入电压较高时、即 UCC28951 COMP 中的电流较高时、Vadj 会降低。 但是、对于 LM2904A、不会发生这种情况。  

此外、当客户将第二幅图中的 R406和 R431从100kohm 更改为50kOhm 时、Vadj 值稍微增大了一点。 Vadj 上的正常电压大约为2V。

客户想知道、LM2904A 和 LM2904B 之间的哪些差异可能会导致只有 LM2904B 存在此问题?

谢谢!

制造商  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B 版本在其输入端具有更好的噪声滤波功能。

    Vadj 处的开关噪声有多大? 请显示示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    Vadj 是输入; Vadj 被关闭意味着什么?

    还要检查 Isense 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron 和 Clemens,

    请检查波形当遇到问题时、波形为 Vadj 和 DC_OUT。 DC_OUT 下降主要是因为 Vadj 下降。

    当 PSFB 的输入电压为高电平时、Vadj 下降、这意味着 LM2904B 的输出引脚 COMP 上的电流更高。  奇怪的是、输出电流如何影响输入 Vadj 并使这两个值都变小。  

    希望您可以查看一下并对这种情况进行分析、非常感谢  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么 PWM 频率? 请显示 Vadj、其时基允许查看开关噪声。

    在这种情况下、PWM 信号是否发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马努

    由于直流输出电压跟踪 Vadj、因此波形基本上良好。 我确实注意到 VOUT 波形的厚度会发生变化。 这只是一个示波器伪影、还是在较长的布线时间内环路会振荡?