This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:输出电流控制和仿真结果比较。

Guru**** 2968670 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132522/lmh5401-output-current-control-and-comparing-simulation-results

器件型号:LMH5401

各位专家、您好。

我 计划将 LMH5401 (直流输出、BW 1.2GHz)用于 MMIQ-0416HSM。

在数据表中、当 Vs=5V 时、LMH5401输出电流典型值为50mA、当 Vs=3.3V 时、输出电流典型值为40mA、但 MMIQ-0416HSM 最大输入电流仅为30mA。

能否控制 LMH5401的输出电流?

如果使用'PSpice for TI'进行仿真、LMH5401输出电流的结果约为10mA。  

当我 按如下方式设计电路时、输出电流是10mA 还是50mA?

谢谢、

Jeho C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeho、

    对于 LMH5401:

    对于3.15V 的最小电源电压、Iq (静态电流)为50mA

    对于5.25V 的最大电源电压、Iq (静态电流)为 62mA

    对于5.5V 的绝对最大电源电压、我们的输入电流为10mA、输出电流为100mA。  

    您能否提供有关 PSpice 上使用的电路/电源电压的更多信息? 我们可以为您提供进一步的帮助。  

    -Venkat