This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA445:OPA445BM 调整引脚1和5与 OPA111BM 之间的内部差异

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA445, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061025/opa445-opa445bm-trim-pins-1-and-5-internal-difference-from-opa111bm

器件型号:OPA445
主题中讨论的其他器件: OPA191

我们制造了一台军用飞机测试设备、该设备使用已停产的 OPA111BM。 运算放大器用于测量燃油量系统中感应探头的交流电容和绝缘电阻(触发器)的测试仪器。OPA445BM 似乎是替代产品的合适选择、 但是、  当我们在电路中安装 OPA445时、我们不会从外部失调电压修整获得相同(不足)的响应。

我们在测试仪中的三个不同电路板上使用5个运算放大器。 有些电路使用修整引线、有些则不使用。 在不使用修整引线的情况下、OPA445的工作原理与 OPA111相同。 在使用修整引线的电路上、我们没有足够的修整授权(范围)。

根据数据表、OPA111BM 在每个内部修整电路中具有一个10K 和两个2K 电阻器。 OPA445BM 修整电路中的电阻值是多少? 您能否提供 OPA445BM 内部修整电路的原理图? 我们的电路中的修整电路与 OPA445数据表 SBOS156B 的图2所示电路相同、包括建议的100K 修整电位器。

下面是我们的触发器电路的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    与相应 OPA111和 OPA445输入差分放大器级关联的失调电压控制内部电路非常相似、只是通过电路的电阻值和电流不同。  100kΩ 两个数据表都10kΩ μ A 至1MΩ μ A (Δ I rec)电位器通常提供10mV 的调节范围、但这可能不足以满足您的应用需求;尤其是、如果您尝试从 系统中取出的电压超出该范围、则更是如此。 似乎 OPA111具有比 OPA445更宽的调节范围、这是完全可能的。

    由于无论电阻值如何、电位计都可以设置为一个极限值或另一个极限值、因此您将能够实现的最大偏移调整设置。 遗憾的是、将电位器值更改为较低值不会增加 OPA445的范围。

    如果您尝试零的只是运算放大器的电压偏移、您是否可以使用另一种更现代的运算放大器、该运算放大器的电压偏移非常低? 例如、OPA191的电气性能与 OPA111一致、最高室温为25uV。 我们的现代运算放大器未采用过时的圆形金属封装、这可能是您的应用所面临的问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仪表是合格产品、对电路进行一些更改需要重新鉴定。 这是一笔巨大的时间和金钱开支、我们正努力避免这笔开支。

    运算放大器修整电路用于"校准"仪表。 修整用于消除输入电路的其他元件、而不仅仅是器件输入失调电压。 我发现其他几款器件可以正常工作、但其中没有一款器件具有输入修整功能。 OPA191和140似乎是一个不错的备选器件、可以使用适配器板进行安装、但这不能解决仪表校准所需的电路问题、除非我们添加其他外部组件、结果未知。

    我们正在完成一些测试、以定义校准所需的特定电压/电流范围。 我将在这些结果可用时发布这些结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的解释。 我怀疑 OPA111失调电压控制不仅用于消除其失调电压、还用于消除 其他导致总体误差的因素。 对于采用具有外部偏移零功能的运算放大器的系统而言、这并非所有情况都不常见。 由于新一代 TI 精密运算放大器具有极低的输入电压偏移、因此其设计中不包含外部零功能。 但是、这会使消除其他系统错误的能力降低。

    请告诉我您根据校准所需的电压/电流范围确定了什么。 也许我们可以想出一些巧妙的方法来使用 其他方法来消除偏移。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我想告诉大家,我们相信我们已经找到了一个解决办法。 某些 OPA111电路使用修整引脚、而某些电路不使用。 我们发现  、在不使用修整引脚的电路中、OPA445工作正常。 在使用修整引脚的电阻器上、除了固定电阻器外、反馈网络中还有一个500欧姆的修整电位器。 我们将修整电位计值增加到1K、现在我们有足够的修整授权来校准电路。  

    感谢你的帮助。 此致、Jim。