This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:将 TINA-TI 模型转换为 SPICE 模型后出错

Guru**** 2519290 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063190/iso224-error-occurred-after-converting-tina-ti-model-to-spice-model

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、  

我的客户希望使用 ISO224的 SPICE 模型、因此他在 TI.com 上转换了 TINA-TI 模型、然后按照本 视频的说明进行了转换。

(符号是从".SUBCKT ISO224X VCAP 在 VDD1 GND1 GND2 OUTN OUTP VDD2"中生成的)

但是、显示了错误消息"电压源 E:U1:输入:偏置:U20:U1:GND 短路、从而形成过定义的电路矩阵"、并且无法在 SPICE 仿真器中运行交流分析。   

查找原因后、以下3条命令似乎出现错误。 客户告知这3条命令后、虽然错误仍然发生、但能够运行交流分析。  

您能不能帮您看看这里可能会出现什么问题? 如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢。 (转换为 SPICE 后、我附加了完整信息、如下所示。)

*XU1        V_FB 89 VIN GND AM_OUT STDOPAMP

*+参数:RIN=100MEG GAIN=1K RINC=1E9 ROUT=1000 SLEWRATE=15MEG FPOLE1=20000

*+ VDROPOH=0 VDROPOL=1.55 CIN=100F Cinc=100F

e2e.ti.com/.../ISO224.txt

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我将查看此错误并向团队咨询。 请记住、美国即将推出假日、因此我们的回复可能会延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、  

    如果此查询有任何更新、是否要跟进? 谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我不能立即确定导致此错误的原因。 您能否要求客户分享其电路的屏幕截图和/或仿真文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我已将仿真文件发送给您。 谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我收到了电子邮件、并将进行查看。