This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:- CP 线路上的电力线通信

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063381/afe031---power-line-communication-over-cp-line

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049

我们有一条传输 PWM 信号的控制引导线(CP)线路。 我们是否可以使用同一条线路通过使用 AFE031进行电力线通信来传输数据? 我们将 AFE031连接到控制器 TMS320F280049。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thanseela、

    我们有一条传输 PWM 信号的控制引导线(CP)线路。 我们是否可以使用同一条线路通过使用 AFE031进行电力线通信来传输数据?

    您能描述一下正在传输 PWM 信号的 CP 线路吗? 我需要先了解 CP 行的性能特征、然后才能回复您的查询。  

    我想从 CP 线路了解 PWM 信号的电压振幅、频率、电流额定值、距离等。 试验线路(CP)的用途是什么?  

    在 AFE031窄带 PLC 通信中、通信信号通过电力线以正弦波传输、其中电力线可能是交流或直流电力线(交流与直流电源的传输信号耦合可能不同)。  这是预期应用、PLC 接口当然也可用于其他应用、因为 AFE031在其发送器级具有内置功率放大器。  

    请告诉我您的要求、我们可以讨论使用 AFE031的 PLC 应用。

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thanseela、

    我已经听过你的发言了一段时间。 如果您没有其他问题、我现在将结束本次调查。  

    如果问题尚未解决、您可以重新打开该主题或通过 E2E 论坛重新创建新主题。 如果您需要额外的助手、我希望听到您的声音。    

    最棒的

    Raymond