This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AFE031-DF1:BOOSTXL-AFE031-DF1 + LAUNCHXL-F28379D:同一 RX 无法在一米之外工作

Guru**** 2813105 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-AFE031-DF1, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062901/boostxl-afe031-df1-boostxl-afe031-df1-launchxl-f28379d-the-same-rx-failed-to-work-just-in-one-meter-apart

器件型号:BOOSTXL-AFE031-DF1
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DAFE031

尊敬的先生/女士:

我使用 EVM 板 BOOSTXL-AFE031-DF1 + LAUNCHXL-F28379D 通过电力线 AC220V/50Hz 测试 PLC 性能。 它们有1对作为 TX 和 RX。 DC15V 应用于 AFE031的 PA_VS1/2。 线路耦合电路:Wurth 750510476 + 470nF + 2R5 uH + 1Mohm

为了加快我的开发速度、我将现有数据包"运行许可"(131.25kHz/143.75kHz SunSpec RSD 信号)与导入的示例代码一同应用以首先进行测试。

在同一电力线网络中、我可以观察到1对 TX 和 RX 可以通过 AFE031引脚27 RX_PGA1_IN (示波器结果:显示的红色信号;蓝色 FFT–可以看到131kHz 和143kHz)成功运行(RX 和 TX AFE031闪烁蓝色 LED):

案例1:引脚27上的结果成功

但是、当我将同一 RX 进一步插入同一 AC 线路一米时、RX 无法工作(RX 不闪烁蓝色 LED、只是什么也不工作):

案例2:引脚27上的结果失败

问题:

1) 1)在所有带通滤波器之后、AFE031引脚27 RX_PGA1_IN 是否可以成功检测到最小 Vrms、而 TX 在有噪声的交流电源线上发送 Vrms = 1.3V?

2) 2)为了解决问题2、您建议在 TX 或 RX 设置中执行什么操作?

 

感谢您的关注

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1) 1)在所有带通滤波器之后、AFE031引脚27 RX_PGA1_IN 是否可以成功检测到最小 Vrms、而 TX 在有噪声的交流电源线上发送 Vrms = 1.3V?

    接收器具有其灵敏度规格。 但是、当您将接收器 Xmeter 从发送器上移开时、我不认为非通信是您的问题。 即使是100米或更长、它也应正常工作(假设信号损耗或衰减保持在最小值)。   

    BTW、请指定以下原理图中标记的输出信号振幅。 蓝色圆圈表示功率放大器通过 AFE031 IC 传输的输出信号。 红色圆圈表示从案例中的交流电源线接收到的接收到的 Rx 信号。  在回复结束时、我将捕获 AFE031的 Tx/RX 增益设置寄存器设置。  

    我猜问题可能是您距离交流电源线1米以上(220Vrms、50Hz)。 以下是它不起作用的一些可能原因。  

    1.您是否碰巧使用交流电源板或电源调节器模块。 大多数交流电源适配器(尤其是更高级的类型)在模块的交流前端中内置了低通滤波器。 Tx/Rx  (131.25kHz/143.75kHz SunSpec RSD 信号)信号将衰减、而高调制频率信号无法通过这些适配器。 请使用简单的线路分机来检查此操作。   

    2.第二种可能是 相同的电力线网络。  如果 多相交流电源线从您的建筑物或房间馈送、则需要两个不同的交流电源壁式插座具有相同的交流相位。 让我们假设在整个楼宇或房间内都有三相电力线(在附近的房间场景中很少见)、当 Tx/Rx 传输信号通过 PLC 应用发送时、A 相与 B 相或 C 相必须通过变压器来完成电路。 由于  变压器上的 IR 损耗(sl = 2*pi*f*L),电源变压器有可能衰减几乎所有传入的高频信号,并阻断 Tx/Rx 信号。  

    例如、当 WiFi 信号在墙壁、房间或建筑物等上被阻止时、通过 PLC 应用建立一些以太网通信。 如果两个连接的交流插座位于同一电力线网络上、则通信(宽带 PLC 应用)不是问题。 否则、PLC 应用将不会根据工作场景运行。  

    由于 EVM 在靠近电力线的网络中工作、因此我们推测、当它相隔 X 米时、它为什么不工作(电力线 IR 衰减应最小。 或者、您可以将 Tx 信号振幅从1.3Vrms 或1.8385Vpk 增大->功率放大器的输出增益应高达6.5V/V 或1.84Vpk*6.5=11.9Vpk (根据 Tx 传输振幅图、您在接收 PLC 数据包时不应出现问题)。   

    如果这不能解决您的问题、请绘制一个简单的方框图、并在论坛上上传图片或向我发送设置图片。   

     

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我希望你的问题得到解决。  

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您可以通过 E2E 论坛重新打开该主题或重新创建新主题。  

    最棒的

    Raymond