This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:正在寻找引脚对引脚的替代产品

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1, INA237-Q1, INA238-Q1, INA228-Q1, INA226, INA237, INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063749/ina226-q1-looking-for-pin-to-pin-replacement

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件: INA237-Q1INA238-Q1INA228-Q1INA226INA237INA230

您好、先生、

我的客户正在寻找 INA226-Q1引脚对引脚替代产品作为第二个来源。

在 TI 网站中、我可以找到 INA238-Q1、INA237-Q1和 INA228-Q1。 请问您会推荐哪一个?

从 INA226-Q1传输到替代引脚对引脚替代产品时、我们是否应该检查任何设计注意事项?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA238-Q1、INA237-Q1和 INA228-Q1确实具有与 INA226-Q1相同的封装和引脚排列;但是、它们与 INA226-Q1没有相同的寄存器映射、因此主机编程/固件会有所不同。

    除了寄存器映射差异外、考虑中的三个器件扩展了功能、主要包括温度测量、最大共模工作电压、更快的带宽和更高的静态电流(IQ)。 IQ 可能是决定因素、因为三个考虑因素的器件的 IQ 将更高、可能高达几百微安。

    INA237-Q1是最便宜的替代产品、但与 INA226-Q1相比、其在某些规格下的精度较低。 从 INA226到 INA237、Vos_max 将从±10µV μ V 增加到±50µV μ V、CMRR_min 将从126dB 减少到120dB、最大 ADC 增益误差将从0.1%增加到0.3%。 与 INA226-Q1相比、INA237-Q1中几乎所有其他规格都更好(或相同)。 因此、如果客户可以接受更高的初始输入失调电压(Vos_max)、更高的 CMRR 失调电压(Vos_CMR_max)以及更高的总体增益误差、我建议使用 INA237-Q1。 但是、如果它们不能接受任何其他误差、那么 INA238-Q1是更好的选择。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们最近发布了采用相同10引脚 MSOP 封装的 INA230、它与 INA226的寄存器映 射相同、因此无需软件更改。   在±25µV μ V (与 ±10µV μ V) VOS_MAX、120dB CMRR_MIN (与126dB 相比)和 ±0.3%(与 ±0.1%)的 ADC 增益误差最大值下、其精度较低。