This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:IN190低侧电流感应

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1065565/ina190-in190-low-side-current-sensing

器件型号:INA190

低侧电流感应 ,我的负载为 GND。

我们通过感应电阻器感应电流。  所有电路的公共 GND。

单向模式和低侧感应  

 此电路配置正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的超值工程师:

    这是使用 INA190进行低侧感应的正确实现方式。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    上面的方框图是使用 INA190的低侧电流感应。

    我必须测量我的设计的回读电流。

    我已将负载作为 GND。

    我将通过  感应电阻器.AGND 和 GND 短接来测量 GND 到24V 的回路  

    我能否将该 GND 作为负载、它是否正确?

    我是否  已将 GND 连接到基准引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kishore、

    这应该起作用。 只要输入感应电压(Vsense = V_IN+- V_IN-)大于0且输入共模电压(VCM)>=-0.1V、器件就会按规定运行。 在图中,我假设电流从电路 GND 流向24V_RTN,这将产生 Vsense >0。

    INA190是双向的、可测量 Vsense <0、但仅当 REF >0时。 如果电流有可能为负、或者您需要测量的电流变得非常小、并且 INA190输出(Vout)超出线性工作区域、从而导致饱和或产生过多误差、 那么、为 VREF 提供一个小偏置电压可能会有所帮助。 不过、在4mA 时、Vout 应足够高。 VOUT_LOW = 4mA* 3.92Ω*25V/V + VREF = 392mV > 100mV、其中100mV 是针对指定增益误差的指定工作范围的低端(请参阅数据表的第6.5节)。

    我会检查以确保 VCM 中没有电感反冲、其中 VCM 可能会低于-0.1V 或-0.3V。 如果 VCM 低于-0.1V、则器件可能运行不准确。 如果 VCM 低于-0、3V、则器件可能会损坏。 如果可能、则添加输入电阻器以尝试将电流限制在最大值< 5mA (有关这些电阻器的大小及其产生的误差、请参阅第8.1.3节)。 通常、钳位二极管可用于保护器件和钳位 VCM、但这实际上仅适用于正 VCM 瞬变超过42V 最大 VCM 的情况(请参阅数据表的第8.1.4节)。

    希望这对您有所帮助。

    请记住、我们有培训视频、介绍如何使用我们的器件以及其他放大器和 ADC。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-gain-error

    最棒的

    Peter