This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704:组件质量

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064890/tlv1704-component-mass

器件型号:TLV1704

当查看所有 TLV1704 (包括 SEP 器件)的器件质量时、不一致

TLV1704IPWR 为80.7mg、所有其他为57.1mg

SEP 型号为115mg

这些数字是否有效?

是否有办法下载每个器件的材料声明文档以获得质量?

谢谢

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种差异对于汽车和航天器件来说是合理的。

    "质量、可靠性和封装数据下载"页面包含"Download .xls"和"Download PDF"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意汽车与 SEP

    但是  

    TLV1704IPWR 为80.7

    相同的部分  

    TLV1704IPW 为57.1

    我认为这是一个错误...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    我倾向于同意你的意见。  我还认为这看起来像是一个错误、我不知道哪一个是正确的。  不幸的是,这是我们假期的开始,我不确定我是否会得到答案,直到每个人在1月份回来。  今天我将尝试找到答案、但如果我想让您为回答可能出现的延迟做好准备。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延迟没有问题  

    我看到 LMV339IPWR 是80.7…

    当您收到更新时、请告诉我  

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    我认为这可以很好地说明哪一个数字是正确的、但我会尽快回来确认、很可能是今年的第一周。  感谢您的耐心等待。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    新年快乐!

    我将在本周进一步确认。   

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    此时、团队报告说、铅框架镀层存在差异、导致重量差异。   

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    "R"和非 R 版本之间的引线框存在差异。 "R"具有更新的优化引线框、非 R 具有传统引线框。 裸片、模具和生产测试是相同的-因此在电气方面是相同的。

    这在 unusual...usually 上有所不同、"R"和非 R 是相同的、但对于该器件不是。

    您在下面的器件型号中缺少"A"。。。

    TLV1704AIPW

    TLV1704AIPWR