This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9032:输出驱动能力

Guru**** 2579475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9032, SN74AUC34, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1065464/tlv9032-ouput-drive-capability

器件型号:TLV9032
主题中讨论的其他器件: SN74AUC34TINA-TI

您好!

三个问题:

  • 使用在线为 TLV9032提供的 SPICE 模型、似乎未对输出阻抗建模-无论输出负载如何摆动轨到轨。  您是否有包含此内容的模型?
  • 是否有任何关于外部解决方案的建议、以提高1.8V 的驱动能力? 数据表显示、5mA 驱动会导致输出摆幅从任一电源轨~300mV (在25C 时)-理想情况下、我希望在最大程度降低传播延迟影响的同时获得高达20-25mA 的电流。
  • 工作中是否有1.2V 高速比较器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖。 我们将在1月3日之前休息,并在返回时对您的建模问题提供适当的答复。 为了获得最佳帮助、您是否能够分享有关输出端所驱动的内容的更多信息。 此外、还可以更好地了解您对1.2V 工作电压的需求。  
    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    这是一个通用电平转换应用-因此它将驱动 CMOS/TTL 逻辑、可能在50-100pF 电容负载范围内、并联电阻元件设置直流负载(如果驱动器阻抗足够强、则理想情况下为20-25mA)。

    我希望能够从1.2V 进行电平转换、但到目前为止、由于缺少工作电压为1.2V 的高速比较器、我已将我的应用限制为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初的想法是使用我们的漏极开路选项将电平转换为1.2V、而不是使用电阻分压器进行电平转换。 但我们可以在返回时进一步回顾。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说"从1.2V"、而不是"到1.2V"吗? 您希望在这两个电压之间转换什么?

    是否可以使用更高的电源电压、并使用逻辑缓冲器(例如 SN74AUC34)将结果降压至1.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的参与。  我了解1.2V 逻辑系统的需求、但尚需澄清。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在 TINA-TI 中针对三个不同的负载电阻器、30R、300R 和3k 模拟了 TLV9032的输出电压:

    e2e.ti.com/.../ka88_5F00_tlv9032.TSC

    就像对 TLV9032的输出阻抗建模一样。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 对此进行了研究。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是指有关缺少输出阻抗的 SPICE 模型(而不是 TINA-TI 模型)。

    关于电平转换的问题、我认为 Chuck 建议使用开漏版本(TLV902x)来降低至1.2V 是合适的。  但是、我需要缓冲输出以获得更强的驱动强度。  现在、正在寻找运算放大器缓冲器来跟随 TLV902x 实现(a)>500V/us 压摆率(b)>50mA 输出电流能力(c)、能够驱动~100pF 的容性负载、这里的任何建议都请告诉我。

    Clemens 建议的完全集成电平转换选项在这里并不理想、因为(1)我不需要多个通道(2)它们仍然需要输出缓冲以获得更高的驱动电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家。 我们都可以在1月3日回来时进一步回顾。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ka88、

    [引用 userid="170733" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1065464/tlv9032-output-drive-capity/3942958#3942958"]此处建议的完全集成电平转换选项并不理想,因为(1)我不需要多个通道(2)它们仍需要输出缓冲以获得更高的驱动电流。[/quote

    74AUC34的六路缓冲器非常适合用于增强驱动强度。 只需将其中的几个电容器并联、就像您构建分立式 MOSFET 驱动器一样。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的支持。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    当您说"并联几个缓冲器"时、您是否意味着将十六进制缓冲器的多个输入/输出短接在一起(74AUC34具有6个缓冲器)以组合驱动强度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;CMOS 器件没有问题: [常见问题解答]能否直接将 CMOS 逻辑器件的两个输出连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ka88、

    我会这样做:

     e2e.ti.com/.../ka88_5F00_74auc34.TSC

    对于第一个单逆变器、您可以保证所有并联逆变器都获得相同的输入信号并同时进行切换。

    输出端的48R 电阻代表25mA 负载。

    74AUC34的电源电压必须增加到1.55V、以便在48R 输出负载上提供1.2Vpp 的输出信号。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan

    新年快乐!  您对此有任何其他支持需求吗?

    卡盘