Other Parts Discussed in Thread: TL081H, TL081, TL084H, TL084
主题中讨论的其他器件: TL081、 TL084H、 TL084
您好!
从数据表中可以看出、输出摆幅、尤其是对于新 TL081H 而言、接近电源轨(500mV)。
旧的 TL081只能从电源轨输出1.5V 电压。
但是、功能图(文档的第8.2节、第29页)显示了一个相当传统的 OLS 学校输出功率级、该功率级最多不会接近0.9V 至电源轨。
新 TL081H 是否具有某些独特(未公开)的功率级电路、或者数据表中是否存在错误?
此致、Alex