主题中讨论的其他器件: INA118
我已经创建了 EMG 电极电路、但我遇到了自己产生的50Hz 耦合噪声的问题、该噪声比我想象的要大。 50Hz 也具有较大的谐波、如下所示。
信噪比的噪声比信号多。
已选择模拟前端(AFE)无源组件来增加 CMRR、但我认为这还不够。
电阻器、0.1%容差
容差为1%

下面的电路具有 陷波滤波器、可提供50.1Hz 的良好中心频率和良好的衰减。
但是、我仍然会得到相当大的谐波。

有人有类似的问题吗?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经创建了 EMG 电极电路、但我遇到了自己产生的50Hz 耦合噪声的问题、该噪声比我想象的要大。 50Hz 也具有较大的谐波、如下所示。
信噪比的噪声比信号多。
已选择模拟前端(AFE)无源组件来增加 CMRR、但我认为这还不够。
电阻器、0.1%容差
容差为1%

下面的电路具有 陷波滤波器、可提供50.1Hz 的良好中心频率和良好的衰减。
但是、我仍然会得到相当大的谐波。

有人有类似的问题吗?
此致
您好、Dave、
测试所处的交流线路耦合频率是否为50Hz? 如果是这样、 在尝试使用极高增益放大器电路测量人体中生成的极低电平电信号时、交流线路的50/60Hz 耦合是一个常见问题。
50/60Hz 交流线路通常接近 纯正弦波 、且应具有低谐波含量。 您观察到的谐波振幅水平超过基波这一事实表明50Hz 信号失真。 我真的看不到会引入失真的 EMG 放大器的任何情况、除非只是由于50Hz 的振幅太大而导致输出削波?
您如何保护 EMG 放大器电路免受交流拾取的影响? 当我们试验相似的 ECG 电路时、我们将电路板封闭在封闭的屏蔽外壳中、使用外壳内的电池为电路供电、并使用外壳上连接的屏蔽电缆和连接器从传感器接收低电平信号。 放大器输出也是屏蔽电缆。 所有这些都大大减少了交流线路拾取、并有助于观察预期的信号。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好、Dave、
产生巨大谐波的原因是、INA828输入滤波器组件的不平衡会影响整体共模抑制。
一个好主意是将输入滤波器的组件限制在绝对最小值、类似于下面所示。 就 ECG 放大而言、"更少":

只需在 INA828的每个输入端串联一个10...100k 的限流电阻器。 采用两个相同的0.1%容差电阻器、并将其安装在靠近这些输入的位置。
选择一个具有非常小的共模输入电容的 INA、例如 INA118。
Kai