This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压放大器压电式传感器/光盘及后续 ADC

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326, TLV2771, INA327, TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061712/voltage-amplifier-piezo-sensor-disc-with-subsequent-adc

主题中讨论的其他器件:INA326TLV2771INA327TPIC8101

大家好、

我想为压电陶瓷滑块/传感器构建一个简单的电压放大器电路(传感器数据请参阅随附的 pdf)。

传感器将在高达约20kHz 的频率范围内录制声音。 放大的信号应输入到快速控制原型设计系统。 有一个16位 ADC 可用、其电压范围可选配置为+/-0.64V、+/-2.56V、+/-5.12V、+/-10.24V (参见图)。  

放大器电路应该非常简单且便宜、如果 可能的话、我想用 INA326/327或 TLV2771解决方案吗?

感谢您的帮助、谢谢!

Felix

e2e.ti.com/.../EKULIT_2D00_190031.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我们可能能够为您提供帮助、但我们需要更多信息。  

    根据 EKULIT-190031的数据表、谐振频率似乎约为6.4kHz (单个频率)。 您是否知道压电式传感器是否能够响应10Hz - 20kHz 范围或其他频率范围内的声音? 此外、我们需要知道传感器的电感值 Lm。  

    此外、我们需要知道换能器的激励电压是多少。 例如、  

    如果声波能够在给定激励电压下改变其400Ω Ω 阻抗、那么我们可能能够使用 INA326/INA327或其他仪表放大器构建惠斯通电桥输入电路(如果声波在传感器内产生机械位移、 这会导致标称电阻发生变化、然后我们知道如何处理阻抗。)  

    2.  如果声波能够在传感器的引线上产生小电压、我们可能能够放大响应信号、例如 TLV2771或其他信号。  

    您能告诉我们换能器是如何工作的?  

    根据数据表、我猜是压电式传感器可能需要约6.4kHz 的频率才能在压电层内产生共振。 此外、我需要知道增益和线性位移范围、然后才能建议一系列可选增益电路来满足 ADC 转换器的输出电压范围。  

    如果您有一个应用示例、请告知我们。 也许我们能够解决这个问题。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    如果共振频率为6.4kHz、f-r = 1/(2*pi*sqrt (LC))、我也许能够估算压电传感器的电感。

    根据公式、Lm 值约为0.0177H 或17.7mH。  

    传感器将在高达约20kHz 的频率范围内录制声音。  

    不清楚压电式传感器是否能够用作麦克风、但它肯定会产生音频声音(可能不是整个音频范围)。  

    我建议使用一个简单的电路来描述传感器的特性。 了解传感器的特性后、我可以帮助您为应用整合电路。  

    如果您需要任何助手、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢你的帮助。 我已经向压电元件制造商索要了更多信息、但遗憾的是、除了单页数据表之外、没有其他信息。

    关于压电元件的应用:我想使用该元件构建一种触发器或麦克风、通过声学信号检测燃烧室中燃烧开始/结束的情况。

    同时、我还研究了另一种更昂贵的压电元件(带铆钉1-1002908-0的 DT1-028K/L)、请参阅数据表。 使用此放大器构建一种带有附加放大器的"麦克风"是否更容易、例如下图中的放大器、该图来自 TI 报告《信号调节压电传感器-应用报告 SLOA033 - 2000年9月》?

    此致
    Felix

     e2e.ti.com/.../ENG_5F00_DS_5F00_DT_5F00_Series_5F00_with_5F00_Riveted_5F00_Leads_5F00_A1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我想使用该元件构建一种触发器或麦克风、通过声学信号检测燃烧室中燃烧开始/结束的情况。

    是的、此压电式传感器可用作麦克风。 传感器的输入阻抗大于1MΩ Ω,其电容约为1.4nf。 TLV2771是一款高输入阻抗运算放大器、适用于压电式传感器/麦克风应用(且成本较低)。

    我猜之前的压电式传感器可能用作蜂鸣器或蜂鸣器。  

    我认为、您需要 获取压电式或类似传感器、并确定燃烧室附近传感器的特性。  我们需要有关于其输入振幅和运算放大器增益设置的数据(数据表对其性能特征非常通用)。  压电式传感器的输出电压是声压波和电路输入阻抗的函数。 如果音频传感器在运算放大器附近工作、我们可以使用电压模式放大器电路对电路进行仿真。 我们也可以使用您在上面发布的充电模式电路。  

    我相信 TLV2771得到了通用运算放大器团队的支持。 如果您需要密切支持、我们可以将您转接在这里。  在精密运算放大器团队中、我们有类似的产品、例如 JFE2140或其他可能适用于应用的高输入阻抗放大器。  由于这是一种低成本应用、因此 TVL2771可能更适用。

    最好。

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您提供的宝贵建议。 接下来、我将尝试在实验室中更精确地描述压电元件的特征、然后在必要时联系运算放大器团队。

    此致
    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    您可能会发现 TI 爆震传感器接口 TPIC8101的此链接很有用:

    https://www.ti.com/product/TPIC8101

    Kai