This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902KAV:以更好的电源和成本替代 LM2902KAVQPWRQ1

Guru**** 2042910 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2902KAV, LM2902-Q1, LM2902KV, LM2904-Q1, LM2904V, LM2904, TL084H, LM2902
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1065223/lm2902kav-substitution-for-lm2902kavqpwrq1-with-better-supply-and-cost

器件型号:LM2902KAV
主题中讨论的其他器件: LM2902-Q1LM2902KVLM2904-Q1LM2904VLM2904TL084HLM2902

大家好、

  考虑 到供电条件和成本、我们的客户正在寻找 LM2902KAVQPWRQ1/LM2904VQDRQ1的替代产品。  你对此有什么建议吗?

BR、

唐英年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    我们将在星期二寻找一个替代方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他客户已经进行了类似的搜索、因此明显的替换器件具有相同的供应问题(甚至忽略成本)。

    对于 LM2902KAV、您必须在某些电气特性方面做出折衷。 LM2902KV 具有更高的失调电压;LM2902-Q1也具有更低的电源电压范围。

    对于 LM2904-Q1、您可以使用"G4"器件(无差异)或具有更好失调电压的"A"器件。 LM2904和 LM2904V 没有 AEC-Q100认证、但具有相同的温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我建议我们的客户进行以下更换:  

    TL084HIPWR、以替代 LM2902KAVQPWRQ1

    LM2904BTQDRQ1以替代 LM2904VQDRQ1

    可以吗?  BTW、 与 LM2902KAVQPWRQ1相比、LM2902KV/LM2902-Q1是否具有更好的供电条件?  LM2904VQPWRG4Q1/LM2904AVQPWRQ1与 LM2904VQDRQ1的问题相同。

    BR、

    唐英年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    TL084H 比 LM2902快得多、并且两个运算放大器具有不同的共模输入电压范围。 如果没有原理图、则不能说 TL084H 是否可以替代 LM2902。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    LM2904BTQDRQ1替代 LM2904VQDRQ1非常适合。

     LM2902应用的电源电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    LM2902/LM2904的工作电压 为12V。

    客户方面有一些要求:

    1) 1)通过汽车认证

    2) 2)轨到轨输出

    3) 3)低偏移电压  

    4) 4)首选 P2P

     TL084HIPWR 是否是符合汽车标准的产品? 很遗憾再次提到、  Clemens 推荐的 LM2902KV/LM2902-Q1/LM2904VQPWRG4Q1/LM2904AVQPWRQ1是否仍然存在电源短缺问题? 或者、它们的情况比 LM2902KAVQPWRQ1/LM2904VQDRQ1好得多?

    BR、

    唐英年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、

     https://www.ti.com/product/TLV272-Q1#order-quality、 但它不是低 Vos

    对于四路 PW、  

    https://www.ti.com/product/OPA4197-Q1#order-quality

    https://www.ti.com/product/TLV2374-Q1#order-quality

    电源快速变化。  TL084HIPWR 未通过自动认证。