This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:仿真正常、但原型无法正常工作

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1065264/lm339-simulation-ok-but-prototype-doesn-t-work

器件型号:LM339

大家好、TI 团队、 圣诞节快乐!新年快乐!!

我使用 LM339比较器来检测 LED 电路。

来自 LED 电路的输入为 5V 或3V。

我希望当输入为3V 时、LM339输出低电平并且 MOSFET 导通。

当输入为5V 时、LM339输出高电平且 MOSFET 关闭。

PSpice 仿真结果与我预期的结果相同、但原型板不工作、 LM339输出始终低电平、MOSFET 始终开启。

当我将 LM339更改为 OP-AMP LM6132B 时、原型板工作正常。

1.您能不能帮助您提出电路的任何问题。

比较器和运算放大器之间有何差异? 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    很不幸、您犯了一个设计错误:LM339的输入电压必须保持低于 LM339的电源电压1.5V (在整个温度范围内为2.0V)。 这意味着此处只允许高达3.0V 的输入电压。 最好为信号输入添加一个额外的电阻分压器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您帮助 Allen 解决此问题。

    您好、Allen、

    我相信 Kai 提供的信息将帮助您获得所需的答案。 现在、我将在假期休息时暂时关闭此主题。 我有任何其他问题、请回复此帖子或创建新主题。 请在1月3日星期一回复您的任何后续行动。

    此致、

    Joe Vanacore

    应用工程师

    比较器产品线(CMPS)

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、 Joe、您好、感谢您的回复和建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kai、Joe:  

    我有另一个问题。

    输入电压和输入电压都需要小于电源电压2V、还是仅为输入电压?

    由于我有另一个板、电源为12V、+IN 为9V、 -IN 为0或12V、因此该板可以按预期工作。 此电路是否有任何问题? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    为什么不阅读 LM339数据表第9.2.2.1节对此问题的非常详细的讨论? 并阅读第7.7节下表的脚注3:-)

    但请记住、对于这些输入电平、输出端的逻辑电平是正确的。 保留比较器的指定共模输入电压范围绝不是一个好主意、因为比较器的速度性能会降低。 如果您的应用中的速度没有问题、您可以执行此操作。 但是、如果您需要指定的速度、最好将两个输入电压都保持在指定的共模输入范围内。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的艾伦博文

    我相信您的问题已经解决、因此我将关闭该帖子。

    卡盘