This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548 -负载

Guru**** 2680985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1065159/opa548-opa548--load

器件型号:OPA548

尊敬的 TI 团队:

OPA548FKTWT 是否支持大约1R 的负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许不是。 这取决于电源电压、输出电压和散热能力;请参阅数据表的第10.1.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发布原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了补充 Clemens 和 Kai 在此处发表的评论、器件上的功率耗散或输出电流最终将限制安全工作区(SOA)、此处所述的图形(10.1.1)。  内部耗散的功率将是电源输出 Δ 乘以输出电流的乘积、如果过高、则会导致外壳温度超过125C。 这也取决于电路板/散热器的散热。 输出电流本身受限于电流限制功能、该功能可设置为低于5A 但不能超过5A 的电流。  

    如果您可以发布包含电源电压和信号振幅的原理图、我们可以提供有关可能情况的更多详细信息。

    此致、

    Mike