This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA202:原理图审阅&放大器;问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1065308/ina202-schematic-review-question

器件型号:INA202

您好!

客户希望查看原理图。

该电路仅用于在不使用 COMP 功能的情况下使用 OPAMP 功能。

1、 即使 COMP_OUT 被打开、IC 也没有问题吗?

2. 仅使用运算放大器时是否有预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    如果您在"CMPIN"引脚和"/RESET"引脚与 INA202的"GND"引脚之间建立直接且非常短的连接、则此操作将正常。 请注意、没有重负载电流和负载电流尖峰流经这些连接、因为"CMPIN"引脚和"/RESET"引脚上的输入电压可能会使允许的输入电压范围"GND -0.3V"保持不变。

    不要忘记 INA202的电源电压去耦电容

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cho SR、您好!

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    我同意 Kai 的说法、因为比较器是漏极开路、所以将 COMP_OUT 保持悬空没有问题。

    其次、由于电流感应放大器和比较器是器件中的不同模块、因此如果您只使用放大器而不需要比较器、则无需采取额外的预防措施。

    如有任何疑问、请联系我们。

    路易