This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064857/ina219

器件型号:INA219

我只想读取连接的电池的电压。 下面是我建立的连接图片。 电池电压为3.7V、但每次读取具有巨大差异的分流电压(0x01)寄存器时、我都会得到不同的值。 我的连接中是否有任何错误?? 请指导我。

连接

输出

读取256 0x100 0b100000000

读取65535 0xFFFF 0b1111111111111111

读取256 0x100 0b100000000

读取512 0x200 0b1000000000

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shamita、

    分流电压寄存器用于测量分流电阻器上的电压差以测量电流电平、它基于 IN+和 IN-之间的电压差。  如果您只是想知道所连接电池的电压、 则需要读取寄存器0x02、即总线电压 (从 IN-引脚测量)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mitch、这解决了我的问题。 现在、我尝试同时读取电流和电压。 在这里、如果我更改连接、就像将 IN+连接到电池的正极端子一样、那么它是如何读取电压的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shamita、

    您在 此处创建了一个附加线程。