This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I-V 级计算

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1065283/i-v-stage-calculations

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: PCM1794A

大家好、我现在看的是 ths4551数据表(对于 PCM1794a DAC、这是一个 I-V 级)第52页的原理图、我不知道如何计算高频噪声增益(以及差分输入之间的电容值)。 为什么是17.7V/V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、  

    这是我在2016年8月的时间范围内完成的工作、与此电路的链接文件仍然有效-使用我与 Theodorus 先生一起使用的原始 THS4551 TINA 模型。  

    简单地说、只要我们像这里那样添加反馈电容器来对信号路径进行带限、如果您不做任何其他事情、那么您就可以在较高的 F 下将噪声增益有效地降至1V/V。 这些 FDA 中的许多都经过了积极补偿、以在 F 以下时保持尽可能高的环路增益、因为我们可以在极低的电源电流下保持这种高增益。 因此、由于音频不太关心 FDA 输出高于特定频率的情况、因此我使用输入端的差分 C 将噪声增益调整到高于音频频带的频率、以非常确保 FDA 保持稳定。 要查看该噪声增益、请将差分值加倍、将其中的两个差分值接地、作为等效电路-然后、电容分压器设置的较高 F 噪声增益为1+ 40nF/2.4nF = 17.67V/V -这可能是任意高的、而不会对此进行过多考虑。   

    通过查看大约400MHz 的输出差分噪声、您可以很容易地看到没有输入差分 C 的影响、应该在发生 LG xover 的情况下具有急剧的峰值、是的、 该尖峰表示非常低的相位裕度、意外的是、这种反相噪声增益整形是我很久以前为 BurrBrown 发布的、最近在这里重新发布的、

    https://www.edn.com/unique-compensation-technique-tames-high-bandwidth-voltage-feedback-op-amps-2/

     

    将20nF 重新输入、是的、有一个噪声增益峰值、仍然有一些大约10MHz 的谐振、但不是低相位裕度。 RR 输出级也有很多谐振、不喜欢直接 C 反馈-因此这些极小的4.4ohm R。 我相信有一个模型更新、但似乎回忆起物理器件中的 Zol 谐振丢失了。 对于低功耗 RRO FDA 而言、这些问题并不罕见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ОК、我会站得住这一点。 但这种补偿方法会显著降低电路的 THD 性能、因为在40-400kHz 范围内环路增益损耗为25db、输出噪声为1792/94 (与任何 Δ-Σ DAC 一样)。 是否可以将该4欧姆电阻器的值增大到20-40欧姆、并使 HF 噪声增益降低、例如2-3 V\V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈极点的电流设置为88kHz -您是否希望在其他地方使用它-是的、假设最大音频为20kHz -如果您将 PCM DAC 用于更高的频率、这是一个极高的 NG 峰值、 我确信、可以对设计进行调优-我怀疑将 NG 整形为3足以实现相位裕度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您在这里完成了、我很容易找到了我在测试新模型方面所做的一些工作-您可能希望使用我们附加到数据表示例电路的旧模型、我已经完成了一系列的18篇 AudioXpress 文章、 在执行这些操作时、这是一些背景工作、  

    e2e.ti.com/.../THS4551-model-concerns-in-testing-new-vs-old-one-in-an-MFB-design.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我将差分 C 更改为等于反馈 C、这会在较高 F 时产生3的噪声增益、是的、我们看到噪声增益峰值、但在较高 F 时没有尖峰