主题中讨论的其他器件:INA186
大家好、
我想向您询问 INA186A2QDCKRQ1的输出引脚电压问题。 它连接到降压/升压转换器输入侧以感应双向电流。 在低电流运行期间、正常测量 OUT 引脚电压。 (1.6V@ 9A、2.0V@0A、2.8V@15A) 在电流超过上述条件时、OUT 引脚电压固定为 向下1.6V /向上2.8V。 然而、当施加和测试直流电流时、OUT 引脚电压将 根据电流值输出、而不会出现任何问题。 请告诉我根本原因以及如何改进。
e2e.ti.com/.../Technical-issue-of-INA186A2QDCKRQ1-.pdf
此致、