This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF356M 的电流消耗

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LM318, TL071H, TL081H, LF356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062905/current-consumption-of-the-lf356m

主题中讨论的其他器件:LM318TL071HTL081HLF356

您好!

我们得到了非常成熟的设计、即器件的电流消耗至关重要。

我们的实验室库存中的旧器件标有42AD、引脚1附近有凹痕

所有这些器件在空载+/- 5V 电源下的流耗约为3.5mA。

我们的制造商器件标有8C2N、无制动器、但引脚1有激光标记。

所有这些器件在空载+/- 5V 电源下的电流消耗约为5.5mA。

这些器件似乎也比旧器件快一点。

2mA 电流会导致电路中的故障、不应更改这些故障。

当我发现没有 PCN 是电路的变化时,我想知道这种行为是不是运气差,还是伪造 的,或者产品过去是否发生了变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.5mA 值与数据表中的图6一致。 即使重新设计也不会改变功耗和速度。

    5mA 听起来可能与 LM318类似。 您能否检查输入之间是否有钳位二极管?

    您是否从 TI 授权经销商处购买了这些产品? 如果没有、请尝试从 www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LF356MX/NOPB 获取新器件

    如果要降低功耗、请考虑使用 TL071H/TL081H (即 CMOS 器件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的快速响应。

    我不知道我们的制造商从哪些渠道采购了 LF356。

    我测量了两个器件的输入引脚:

    旧的锁模(带锁模)显示无钳位、新的锁模(无锁模)显示1.3V/0.7V 的钳位电压。

    我会问、LF356是从哪个来源购买的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LF356没有钳位二极管。 这些器件肯定是假的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否销售假冒器件?

    我们的供应商刚刚给我发送了 TI 的交货单 [注释已删除]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spoerl、您好!

    我进行了快速检查、并且在过去9年中使用了相同的裸片。 我还检查了符号和说明、说引脚1槽口。 打印的点不是一个陷波、假设文字是任何含义。 如果部件可能是假的、那么便签也可以是假的。 遗憾的是、我无法确定或声明样本的合法性。

    请访问此链接:  

    –https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    您能否检查交货单上的数据? 如果您认为是虚假备注、则应该可以检查此订单是否由 TI 执行?

    您能否从论坛页面删除上面的交货单,因为它包含我们供应商的数据?

    此致

    Georg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Georg、

    我只能访问数据以获得应用支持。 我无法访问销售数据。 我之前发送的链接应该会让您支持可以为您获取此数据的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    以其他方式点亮的东西...

    我从 TI 订购了一些样片。

    今天、我把他们拿到了办公桌上、他们的生产日期代码是97J0。

    电流消耗为4.5.5mA。 外壳和激光打标与我们供应商的 LF356看起来相同(生产日期代码 8C2N )

    输入二极管的测量是错误的、IC 的输入端也没有可测量的二极管。

    这意味着:外壳从带有定位器的引脚1标记更改为带有槽口和激光标记 点的引脚1标记

    电流消耗从3.5mA 变为 4.5.5mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Georg、  

    我可能意外删除了 Ron 的响应。 请在此处查找:  

    "Georg

     您是否收到了我建议的假冒产品索赔的解决方案?  同时、我将假定它们是合法的。

    数据表仅指定(在 EC 表中)+/-15V 时的电源电流、

     

    有一个典型图表、我为+/-15V 时为7mA 的单位添加了最佳猜测 MAX 线

    /-5V 时为5.5mA、在+/-15V 时可能(或可能不)超过7mA。

    以下是测试方法、确保运算放大器处于线性模式(无负载)


    随着过时的设备的更换、电源电流可能会因批次而异、也可能每年都有变化。 这是一个非常旧的设计运算放大器。 您是否对现代替代器件感兴趣?   

     

    此致、
    Ronald Michallick
    线性应用

    TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何责任。 客户对与其产品相关的所有设计决策和工程、包括与 TI 产品应用相关的决策负全部责任。 通过提供技术信息、TI 不打算提供或提供有关客户设计的工程服务或建议。 如果客户希望获得工程服务、则客户应依靠其保留的员工和顾问、并/或从获得许可的专业工程师(LPE)处购买工程服务。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LF351可能是 LF356的良好替代方案。 您能展示一个原理图吗?

    Kai