This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV171:TI 解决方案建议

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1065134/tlv171-ti-solution-suggestion

器件型号:TLV171

尊敬的团队:

 

对于此器件型号、请帮助确认 Vcc 的应用可能为0V~30V?

我们是否有任何解决方案可以满足此规格?

非常感谢、

Jimmy

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    30 V 小于36 V、因此这将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您为什么有疑问?

    Kai