This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:增益误差问题

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064965/ina128-gain-error-question

器件型号:INA128

数据表指定了不同条件下的增益误差以及 U 和 UA 器件型号的"vs"。

如果 G = 1、当数据表显示"UA"器件型号的最大增益误差比"U"器件型号更好时、数据表是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我看到您的担忧。 是的、这是一个奇怪的问题、我认为字段放置中有一个拼写错误。 U 的等级高于 UA 器件型号、其增益误差应更小。

    根据发布的 CMRR 规格、G=1时的 CMRR 高于 UA 级、后者反映在 MIN 中。 因此、我认为 UA 级 G=1中的增益误差字段可能是一个拼写错误、它可能与 U 级字段交换。  

    本文讨论了差分放大器中匹配良好的内部电阻器的要求、差分放大 器是三级运算放大器仪表放大器的前端级。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/difference-amplifiers-the-need-for-well-matched-resistors

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    圣诞快乐!

    Raymond