This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA321:参考值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA321, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1065002/ina321-reference-value

器件型号:INA321
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你(们)好

请问如何计算 INA321的参考值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namitha、

    请使用模拟工程师的计算结果进行参考计算、请参阅下面随附的链接。 仪表放大器(IA)的传递是 Vout =增益*(Vin+- Vin-)+ Vref、其中 Vref 是标称输入端的 Vout 偏移电压。 由于我没有有关输入共模电压(图中的绿线)、电源电压、增益的信息、因此我无法推荐基准电压。  

    从技术上讲、您可以在电源电压轨内的任何位置配置 Vref 电压、该电压将根据仪表放大器设置中的上述传递函数覆盖 Vout_min 和 Vout_max 摆幅电压范围。 如果 IA 的输出将进入 ADC、则可能需要在 ADC 范围内配置 Vout、这意味着可以在 ADC 采样范围的中间轨附近配置 Vref。  

    BTW、正确配置 IA 的 VCM 更为重要。 如果您能够在 VCM 与 Vout 图(下图的绿线)的中间配置 VCM、则能够针对给定的输入电压信号、增益和 Vref 最大限度地提高 Vout 的摆幅。 这将更容易通过 TINA-TI 对其进行仿真、请参阅随附的仿真。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    e2e.ti.com/.../INA321-E2E-12242021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond