This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:如果 OPA547的散热焊盘与任何引脚在内部连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064944/opa547-if-the-thermal-pad-of-opa547-is-internally-linked-with-any-pin

器件型号:OPA547

大家好、

我对 OPA547有疑问。

根据 OPA547F/500数据表、其底部有散热焊盘、散热焊盘应焊接在 PCB 上、散热焊盘的信号定义是什么? 它是否在内部连接到负电源 V-?

 

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第2页的注释显示"卡舌以电气方式连接到 V–电源。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    感谢您回复查询!

    圣诞节快乐,新年快乐!

    您好、Xiaoying、

    如果您的应用使用双电源电压轨、则热选项卡应连接到设计中的负电源轨或 Clemens 指出的 V-。  

    如果应用使用单电源电压轨、则散热片应以电气方式连接到接地端。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    快乐的假期!

    Raymond