This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4316:输出电压摆幅与输出电流间的关系

Guru**** 2978150 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4316, OPA4316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064638/tlv4316-output-voltage-swing-vs-output-current

器件型号:TLV4316
主题中讨论的其他器件: OPA4316

我找不到有关输出电压摆幅与输出电流间的关系的任何信息、数据表仅指定了短路电流。

具有讽刺意味的是、"8.3.3轨到轨输出"(第14页) 的项目显示:

' kΩ 10k Ω 的电阻负载、无论 电源电压如何、输出摆幅通常在两个电源轨的30mV 以内

电压。 不同的负载条件会改变放大器在 靠近电源轨范围内摆动的能力;请参阅典型特性图输出

电压摆幅与输出电流间的关系()", 但没有这样的图表或信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paulo、

    我将努力在数据表中对此进行修改、您正确的是、该图未包含在内。 出于应用目的、TLV4316采用与 OPA4316类似的设计、您可能会期望 OPA4316具有类似的行为。

    最棒的
    Jerry