This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:"TLV9001IDCKR"""TLV9001TIDCKR"?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064351/tlv9001-what-is-difference-between-tlv9001idckr-and-tlv9001tidckr

器件型号:TLV9001

大家好、  

"TLV9001IDCKR"和"TLV9001TIDCKR"之间有何区别?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与 TLV9001UIDBVR 和 TLV9001IDBVR 之间的区别相同:引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ochi、

    Clemens 是正确的(谢谢!)、照片供参考。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clements 和 Jerry、  

    非常感谢、我明白了!

    此致、
    Ochi