This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:OPA333AIDBVR -芯片上没有 TI 标识

Guru**** 2378700 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063742/opa333-opa333aidbvr---no-ti-logo-on-die

器件型号:OPA333

OPA333AIDBVR :请提供有关芯片代码的建议。 我们在芯片上没有看到此项目的 TI 标识。  

芯片代码:5539

谢谢

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、  

    片 ID 可能会以数字值的形式出现、而不是在 TI 标识中。 但是、我们不会将内部标记用于 可追溯性目的。 如果从 TI 授权经销商处购买此器件、则可能会出现这种情况。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    感谢您的更新! 我能否确认共用的芯片拓扑是正确的并且芯片代码应该反映5539?  

    谢谢

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    我无法在我们的数据库中找到该信息。 能够确认查询的设计工程师已开始休假。 你必须等到新年之后。  

    新年过后、您能给我打个电话吗? 正如我所指出 的、我们不使用芯片 ID 进行追溯、但 ID 数字似乎是正确的。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、  

    我已确认 OPA333或  OPA333AIDBVR 的芯片 ID 为5539 (设计工程师在休假期间回复了我的电子邮件)。  

    我希望这会有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond