This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2030、REF1930和 REF3430长期漂移

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2030, REF1930, REF3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062343/ref2030-ref1930-and-ref3430-long-term-drift

器件型号:REF2030
主题中讨论的其他器件: REF1930REF3430

您好!

我正在考虑使用 REF2030、REF1930和 REF3430进行+100kHRs 运行的新设计。  虽然有长期稳定性的数据表规格、即前1000小时(40天)的60ppm。  这些组件的(ppm/sqrt (kHrs))长期(er)项漂移规格是什么?

谢谢、

Scott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    在35°C 下、REF3430的长期稳定性从25 ppm 变为10 ppm (第一个1000小时后)再变为下一个1000小时至2000小时。 因此、您可以考虑这些信息、这些信息将逐渐减少、以满足您的需求。

    我希望它能有所帮助!

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    感谢你的答复。  因此、根据 REF3430数据表、我能否具体地说通常情况下、稳定性在前1000小时内为25ppm 以下、而稳定性在其后为10ppm

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    我在上一个线程中犯了一个错误。 它是"增加"而不是"减少"。

    REF3430在最初1000小时内的长期稳定性为25ppm、变化和估算值为250ppm。 100khr 的实时数据太长。 因此、估算值接近250ppm。

    我希望它能有所帮助!

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    非常感谢您的回复。  您能否解释一下这是如何估算的、 REF2030和 REF1930的数字也是多少?  您是否可以与我共享任何数据或文档来备份您的估计值?

    谢谢、


    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    对于 我们的 REF1930和 REF2030等旧器件、我们仅在最初的1000小时内对 LTD 进行规格说明、即典型值为60ppm。 希望这能解答您的问题。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、

    感谢你的答复。 我们正在为成熟可靠的客户设计一款产品、旨在持续运行20年、并满足精度和可靠性要求。 在产品的整个生命周期内、预计将销售数百万个器件、因此组件选择和可靠性测试至关重要。  我正在寻找数据或规格、这些数据或规格能够让人相信、经过多年的工作后、产品将保持良好的精度。  我意识到、无法获得20年的此产品数据、但需要使用一些预测典型长期漂移的方法来将这些产品纳入我们的选择过程。  即 ppm/时间(ppm/sqrt (khrs))或其他趋势线数据、用于预测运行数年后的位置(通常)。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    感谢您的回圈。

    我建议考虑 REF3430。 该器件具有最低的长期漂移 以及数据表中的最佳数据集。  

    谢谢。