This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA171:VO 变化数据

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062841/opa171-vo-variation-data

器件型号:OPA171

您好、支持团队、

 

客户询问您是否有 OPA171AIDRLR Vo 变化的任何数据及其使用设置。 你有数据吗?

* Ta:0°C 至85°C

*V-:0V、V+:5V

 

 

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    我们不会测量整个温度范围内的变化。 我们只会查看它是否满足我们的最小/最大规格要求。  

    如果您还有其他需要、请告诉我!  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert San、

    感谢您的支持。 但是、您在开发过程中是否测量了 Vo 的任何数据? 或者您的假设(不保证)对他们非常有帮助。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    在开发过程中、我们确实捕获了数据表中的数据、例如无相位反转(如下所示)。  

    测试条件与您的客户要求的条件不同、希望这有所帮助。 除此之外、除了绝对最小值/最大值之外、我们没有任何其他测量值  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert San、

    我假设您测量了大容量样本数据以定义规格、您是否可以假设其使用条件的最小/最大变化?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图9显示了典型的温度变化(5V 时的温度变化类似)、但无法保证。

    测试了保证限值、不销售故障器件。 因此、实际变化可能会在不影响数据表限制的情况下发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    克莱明是对的。 任何不符合  数据表中所述测试条件中最小值/最大值的器件都不会发送给客户。  

    客户是否有理由担心最小值/最大值的变化?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens-San、Robert San、

    非常感谢您的支持。 在他们的大规模生产产品中 、他们的输出设计无法满足规格要求、他们确实需要我们的反馈。 如果您没有有关其设置的数据、您能否显示以下信息?

    * Vo 性能或变化如何变化 Vs 最大36V 和5V? 假设相同?

    *您是否有 Vo 规格上最小/最大0.36V 的变化数据或直方图?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    对于误解、我深表歉意。 我没有意识到这已经是大规模生产! 您能否为我们提供客户原理图? 如果是私有信息、我们可以移动到内部线程。 我将检查一下我们在此期间是否有任何资源可用。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:OPA171

    您好、支持团队、

    我关闭了公开发布的帖子、并在内部发布了一个新帖子。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062841/opa171-vo-variation-data/3936263#3936263

    您能否支持以下项目?

    * Vo 性能或变化如何变化 Vs 最大36V 和5V? 假设相同?

    *您是否有 Vo 规格上最小/最大0.36V 的变化数据或直方图?

    如果您需要、我会要求他们分享他们的原理图、但他们可能希望得到完全支持、这可以满足他们的全部期望... 可能、外部原理图不会更改 Vo 变化规格、因此您的设置可能正常。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宜家达-圣、

    接受答案后收到的任何回复都将重新打开主题帖。 Robert 将很快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    我们仍在外部论坛上。

    5V 至36V 电源的变化非常小、因为栅极驱动在5V 时完全存在。 低于5V 时、输出驱动明显变弱。  

    我之前没有提到的一个条件是客户是否导致运算放大器输出高电流。 如果电流消耗较高、输出电压将无法达到输出电压摆幅规格。

    客户是否驱动低阻抗负载?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert San、

    感谢您的支持。  

    请让我确认、Vo 规格+/-0.35V 的输出负载条件是什么? 18V/10kohm = 1.8mA?  

    图9是典型信息、但它们需要变体。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert San、

    OPA171A 输出直接连接到 MCU 端口、而无需任何负载电阻器。 它们的问题仅在于电压-:0V 附近的底部。  Vs:5V、无负载和85摄氏度时的典型值如何变化? 同样、他们也需要变体信息。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宜家达-圣、

    电气特性表中的 Vo 最大/最小规格在10kohm 负载下进行了测试。 因此、在此测试应用中、电流消耗可能约为1.8mA。   

    它们连接到内部 ADC 的 MCU 端口吗? 如果不是、这是什么? 可能存在一些输入电阻。  

    如果确实没有负载、VOH 和 VOH 将在电源轨的2mV 范围内。

    此致、

    Robert Clifton