This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TLV8544PIR:固件源代码

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BOOSTXL-TLV8544PIR, TLV8544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061945/boostxl-tlv8544pir-firmware-source-code

器件型号:BOOSTXL-TLV8544PIR
主题中讨论的其他器件:CC2650TLV8544

你好  

我将 使用 BOOSTXL-TLV8544PIR 板和 CC2650 Lauchpad。  我能够下载 BOOSTXL-TLV8544PIR 固件并刷写电路板、但我需要对代码进行一些更改。 那么、我想知道我是否可以访问固件的源代码?  

此外、请指导我编译 和刷写代码所需的软件工具。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sina、

    您能否详细说明您需要源代码的用途? BOOSTXL PIR 板作为参考和概念验证提供、用于设计您自己的板。 固件/GUI 是否无法正常工作? 如果是、请提供更多信息、以便我们可以帮助您进行故障排除。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的回复。 不是所有东西都能正常工作。 我只需要对 LED 的控制方式进行一些小的更改。 我特别想在电路板上添加一个由运动检测触发的第三个 LED。  

    此致、

    SINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sina、

    已经有一个由运动检测触发的二极管。 此外、您使用它的目的是什么? 这不是一种终端设备、而是一种参考设计。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jerry、

    如果您可以提供源代码、仍然会很好、因为我们可能需要添加其他更改、例如一些筛选等。  在共享代码时是否存在任何问题/违反策略的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sina、

    我们不会发布此产品的源代码。 我必须再次强调、本文提供了 TLV8544的一个功能示例、该功能可用于、不可用于将其重新用于单独的终端设备。 您可以使用 MSP430器件套件的目标软件库编写自己的软件、但我们不会提供源代码。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。