This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:放大器断电的行为并不总是如此

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063699/ths3491-amplifier-power-down-not-always-behaving

器件型号:THS3491

你(们)好

我们在设计中使用的是具有双极+/-14V 电源轨的 THS3491 (RGT)封装。 我们为一组 THS3491放大器使用单个断电信号一次性对所有放大器断电、断电时为5V 或0V。

我们已经观察到、在一些已经构建的电路板上、一个放大器似乎只会部分关断、并且似乎仍然从其中一个电源轨(即14V 或-14V、但不能同时从这两个电源轨)消耗最大静态电流。 测量的断电线路为0V、而其他放大器完全关断、但有问题的部分仅为半关断、将在输出端产生几伏的失调电压。

这种情况发生在几%的电路板上、因此我们怀疑此时出现了故障部件、但尚未尝试更换放大器进行确认。 这是以前观察到的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    我还没有看到 THS3491的 PD 引脚不起作用、但我之前曾帮助过人一次关闭多个放大器。 由于逻辑本身不够强大、因此它们只需要使用另一个放大器缓冲掉电信号。 对于 THS3491、每个 PD 引脚将为0V 提供25uA 的电流、逻辑信号需要灌入所有电流、否则电压将开始上升、并且可能某些放大器开始重新导通。  

    如何驱动 PD 引脚迹线? 与0V 逻辑并联时、是否可以将 PD 引脚短接至地并 查看最后一个放大器是否完全关闭?  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 提出的想法。 PD 引脚通过10k 上拉至5V、 并由备用低侧 MOSFET 驱动器输出驱动为低电平、而我在 PD 引脚上测量的 VLOW 为~0V。 我尝试将 PD 短接至接地、但没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jordan、您还能直接测量该器件 PD 引脚的接地基准上的电压吗? 检查焊点?

    器件的 IN+引脚是否有大于1V 的输入信号? 我刚刚了解到、这可能会导致器件在断电时消耗一些 IQ。

    下一步可能是更换错误的"开"放大器、并确认放大器不仅因某种原因而损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将测量这些引脚、并告诉您我发现的内容(必须等到新年才能再次使用电路板)。 通过目视检查、焊料看起来正常

    谢谢您的建议、我没有检查是否应用了输入信号、因此我也会查看该信号。