This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:从电源轨的电压输出摆幅

Guru**** 2850010 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145, OPA992, OPA2145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064142/opa145-the-voltage-output-swing-from-rail

器件型号:OPA145
主题中讨论的其他器件: OPA992OPA2145

您好!

我们想知道 OPA145和 OPA992的电压输出摆幅、

(当 V+=12V/V-=-12V 时,RL=2kΩ Ω)

请帮助检查哪一个更小、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    OPA145到电源轨的输出摆幅在数据表的第7页中指定、在 RL = 2kΩ Ω 的情况下、电源轨的输出摆幅为210mV (对于 OPA2145为230mV)。  数据表提供了不同封装在相对于电源轨230mV 至350mV 的温度范围内的规格。  在±2.25V 至±18V 的有效电源电压范围内将满足该规范。

    OPAx992到电源轨的输出摆幅在数据表的第9页中指定、 在±20V (40V)时、电源轨的最大输出摆幅为300mV、在25°C 时为2kΩ Ω。   在25°C 下由±12V 电源供电时、该器件将满足300mV 最大输出摆幅规格。

    根据 最大摆幅25C 规格、OPA145具有更接近电源轨的输出摆幅、在时为2kΩ Ω。  另请参阅 OPAx145数据表第12和13页的图6-24和图6-25。

    谢谢、此致、

    Luis