This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:每个规格的最大值

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2991, TLV9001, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063684/tlv9001-max-value-of-each-spec

器件型号:TLV9001
主题中讨论的其他器件:OPA2991TLV9002

您好、支持团队、

客户需要数据表上的以下规格、您能否提供支持?

*输入失调电流的最大值

*输入偏置电流的最大值

他们不需要保证、但他们需要这些信息作为参考。

它们也需要输入偏置电流与温度曲线。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    有关这方面的最佳资源将是 OPA2991数据表中有关统计信息的部分。 我们不会测试最大输入失调电流或输入偏置电流、因此最佳近似值是从典型值推断出来。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2991.pdf 请参阅数据表中的第7.3.9节、该节根据生产的器件数量指定应允许的保护频带数量。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry-San、您好!

    感谢您的支持。 但是、我对您的回答不是很了解。 我认为 TLV9001和 OPA2991是完全不同的器件、TLV9001能否重复使用 OPA2991规范?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、  

    请利用 TLV9001数据表中的电气特性表以及 OPA2991数据表中提供的统计信息:  

    要确认估计值是否正常、请使用图7-6和图7-7。  

    对于 TLV9002 IB 和 IO、典型值等于平均正/负一个标准差。  

    输入偏置电流   输入失调电流
    sigma 5pA 2pA
    4 Sigma ±20pA ±8pA
    6西格玛 ±30pA ±12pA

    4西格玛的意义:  

    在4 μ A (±20pA)时、分布的99.9937%具有小于 σ±20pA 的输入偏置电流、这意味着0.0063%的总人口超出这些限值、相当于15、873个单位中的约1个。

    在4 μ A (±2pA)时、分布的99.9937%具有小于 σ±8pA 的输入失调电流、这意味着0.0063%的总人口超出这些限制、相当于大约1 in 15、873单位。

    6西格玛的意义:  

    对于在最小或最大列中没有值的规格、请考虑为您的应用选择一个具有足够保护频带的 Σ 值、并使用该值设计最坏情况条件。 σ、6 μ s 值对应于每5亿个单元中的1个单元、这是一个极不可能的机会、并且可以选择作为宽保护频带来设计周围的系统。

    TI 免责声明:

    随着时间的推移、工艺变化和调整会改变典型的方法和标准偏差、除非最小或最大规格列中有值、否则 TI 无法确保器件的性能。 此信息应仅用于估算器件的性能。

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州