This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2377-Q1:OPAx2377-Q1配置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063805/opa2377-q1-opax2377-q1-configuration

器件型号:OPA2377-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA377

该运算放大器能否配置为具有失调电压(正输入中的2.5V 失调电压、用于测量正负差分输入)的单轨差分放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 我们当然可以将该运算放大器配置为具有4个电阻器的差分放大器。 您能帮我先回答几个问题吗?:

    • 输入差分范围是多少? 您说它是正数还是负数、您能提供数字吗?
    • 有哪些耗材?
    • 预期输出是多少? 这将帮助我们确定增益。

    我将以下参考设计组合在一起、以便您了解如何分析电路。  

    e2e.ti.com/.../OPA377-linear-checker.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    是的、这应该起作用。 请参阅下面的 OPA377仿真结果。 输出 相对于+2.5V。-1V 输入会产生+3.5V 输出。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程