This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2191:OPA2191和 OPA2145的数据表说明

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA191, OPA2191, OPA2145, OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063829/opa2191-clarification-of-datasheet-for-opa2191-and-opa2145

器件型号:OPA2191
主题中讨论的其他器件:OPA191OPA2145OPA145

大家好、  

美好的一天! 您能帮助我们解决客户的问题吗?  我代表客户发布。  

OPA191/2191的数据表建议使用运算放大器输出端的缓冲器、以在单位增益和轻负载下实现稳定性  

Q1:我的情况是否需要缓冲电阻器和电容器:
  单个9V 电池电源
  具有单位增益或接近单位增益的反相
  负载为25K Ω 电容->电容高达1nF 的电缆-> 1MEG Ω 放大器输入阻抗。

Q2: 如果我用 OPA2145替代 OPA2191 (两个 SOIC-8)、我应该包含缓冲器还是将其删除?

OPA145/2145的数据表 建议使用正电源(Vcc)的齐纳二极管钳位。

Q3:我是否应该在其中包含一个限流电阻器?
  VCC = 9V 或18VDC 标称值
  电源上的齐纳500mW 或1W 20V 接地、例如、Onsemi 1SMA5932BT3G
  1W @ 20V = 50mA、20V/50mA = 400欧姆

请注意:我将此小型放大器作为商用产品进行开发、尽管这是一种低体积放大器。 提前感谢您的帮助。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    有关您对 OPA191的问题:

    Q1:我的情况是否需要缓冲电阻器和电容器:
      单个9V 电池电源
      具有单位增益或接近单位增益的反相
      负载为25K Ω 电容->电容高达1nF 的电缆-> 1MEG Ω 放大器输入阻抗。

    图8-5. OPA191数据表中的瞬态响应显示了纯容性负载为1nF 时的输出。 过冲量很小、表明存在足够的相位裕度且电路稳定。 由于您的负载是大约25千欧的并联组合、与1nF 并联、因此输出负载确实包含接地电阻的分流电阻、这应进一步 将 相位裕度提高几度。 我对 OPA191进行了一些快速仿真、该器件作为单位增益缓冲器与1nF 负载连接、有无缓冲器、瞬态响应几乎完全相同。  它不需要缓冲器。

    Q2: 如果我用 OPA2145替代 OPA2191 (两个 SOIC-8)、我应该包含缓冲器还是将其删除?

    查看 OPA2145数据表 图6-27小信号过冲与容性负载间的关系、在单位增益配置中、在过冲变得过大之前、它似乎只能承受几百皮法拉的负载。 这表明相位裕度正在大幅减小、并且随着可能包括1nF 在内的较大容性负载而出现不稳定。 OPA191缓冲器电路针对 OPA191交流电气特性进行了优化、尽管它可能对 OPA2145有效、但可能无效。 如果电路能够耐受与 OPA2145输出串联的几欧姆的附加电阻(Riso)、这对增加相位裕度和确保稳定性大有影响。  

    OPA145/2145的数据表 建议使用正电源(Vcc)的齐纳二极管钳位。

    Q3:我是否应该在其中包含一个限流电阻器?
      VCC = 9V 或18VDC 标称值
      电源上的齐纳500mW 或1W 20V 接地、例如、Onsemi 1SMA5932BT3G
      1W @ 20V = 50mA、20V/50mA = 400欧姆

    如果您的电路具有干净、经稳压的 V+电源和在规格输入电压中良好确立的电源、则无需在电源线上添加齐纳二极管或瞬态电压抑制器(TVS)二极管。 当电源特性未得到良好调节并且有可能过冲 OPA2145的最大额定电源电压(40V)、或者如果运算放大器有可能受到输入电气过载(EOS)条件的影响时、建议使用这种方法。 如果您确实决定在 V+处包含 TVS、则应选择二极管电压 、使其不会导通、除非超出 V+值几伏。 可能只要2V 裕度或更高一点就足够了。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程